Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
Cycle Learning 步骤如下:
1. 根据实际项目规格配置DF参数,选择正确的CHAM ID烧入.
2. 对板子进行校正。
3. 导出这个时候的senc文件备用。
4. 连接电芯到板子,发送reset命令,得到Golden Pack.
5. 把电池放空到3.0V,然后静置5个小时。
6. 发送0X21命令使能IT算法。
7. 把电池充到饱,确保有效的充电中止(100%,FC置位),然后停止充电。
8. 静置两个小时。
9. 把电池以C/5放空到终止电压,然后停止放电。
10. 静置5个小时。
11. 重复7~10步骤一次
(11a)对于bq2754x/74x:当update status的数值为0x06,Ra flag是0x0055时,说明学习成功。
12.导出gg文件,手动修改cycle count=0, update status=02, lifetime, manufacture status=8000 etc;
13. 烧入第3步备份的senc文件。
14. 导入第12步修改好的文件, 得到golden sample.
15. 生成量产文件,比如senc文件或者DFI文件
现在做到12步,即学习成功之后的后续文件操作,不太清楚:
12.导出gg文件,手动修改cycle count=0, update status=02, lifetime, manufacture status=8000 etc;
这里的lifetime, manufacture status=8000 etc;是什么,具体怎么修改?
14. 导入第12步修改好的文件, 得到golden sample.
bqStudio 新版本已经找不到golden image按钮,怎么得到golden sample??
最后,论坛看到帖子说建议DFI文件,DFFS文件作为量产文件,但是BQ Studio & BQ40Z50R1 怎么得到这两个文件?
BQ Studio 似乎没有导出DFI文件,DFFS文件的按钮,只找到导出的senc文件