1.去除自举电容,输入5V,HW设定输出1.04V,负载设定输出恒流I=2A,实际测试Vout=1.04V,Vpp=3.74V,除去尖刺实际Vpp应该是2.8V左右,时间计算占空比约为0.44,得出电感前波形如附件图1,
2. 上自举电容,输入5V,HW设定输出1.0V,负载设定输出恒流I=2A,,实际测试Vout=1.04V ,Vpp=5.92V,除去尖刺在Vpp在5V左右,如附件图2,占空比约0.23
3. 有尝试在remove 电容情况下,提高输入电压到9V ,12V,经过开关后测试的波形Vpp有提升到4V,但波形已经出现闪动,不稳定的情况,IC表面温度过高,IC进入保护。实验1中得到的脉冲波说明上管开关是工作的,但是工作不正常,导致输出的电压VPP不等于Vin5V,是否有经验分享下为何这样?
PS:实验我使用贵司demo board实验