芯片不接负载时输出电压正常,当接上负载后输出降低,正常输出为12v,用11欧功率电阻进行测试时,电压为7.4v,用33欧功率电阻进行测试时输出为10v,均到不到要求的12v,求解,急
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
芯片不接负载时输出电压正常,当接上负载后输出降低,正常输出为12v,用11欧功率电阻进行测试时,电压为7.4v,用33欧功率电阻进行测试时输出为10v,均到不到要求的12v,求解,急
Hi
将电路以及输入输出等参数说明一下。
建议你首先确认一下功率电感的饱和电流,以及功率回路尽量小一点。
有可能是过流了, 方便的话,建议附上原理图,并测试一下输入输出电压, SW, 电感电流波形。
检查是不是输入限流。
根据WEBENCH优化你的参数,因为也可能是你的环路不稳定
上传一下你的原理图和Layout