请教一下各位大神
用的是BQ40Z50,现在已经完成循环学习了,update status = 0x0e,cycle count = 02,Max Error=1%
1、 在论坛贴子提到,量产文件之前需要导出gg文件修改update status = 0x02,cycle count = 0,再导进去生成最终的量产文件。
问题是: 烧入量产文件的新电池就相当于已经学习过了吗?
2、另外论坛有帖子提到,导出量产文件需要关闭IT算法,即GAUGE_EN关闭,等新电池经过测试之后再开启?量产的时候岂不是要增加一道工序?
3、数据手册中提到,开启电池平衡功能,需要 update status =0x0e,或者06,FC=1,
那么1中提到的,烧入固件的新电池,update status = 0x02,不满足电池平衡的开启条件,那么量产的新电池改怎么开启平衡功能呢?难道量产的新电池都要先经过循环学习让 update status=0x06?这也太耗时了吧