在455的datasheet和应用手册中都提到,若少于16节电芯的设计,VSENSE 必须按升序使用,所有未使用的输入与使用的最
高 VSENSE_input 的输入连接在一起。
但是数据手册和应用手册并没有给出这样做的原因,如果我在应用中并没有按照上面的要求,按照升序使用。会有什么影响呢?比如我实际使用监测15节电芯,将第13路VSENSE空过去,即将第13路短接。有什么影响?会造成外部电路或芯片损坏的风险吗?
请大神回复!谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在455的datasheet和应用手册中都提到,若少于16节电芯的设计,VSENSE 必须按升序使用,所有未使用的输入与使用的最
高 VSENSE_input 的输入连接在一起。
但是数据手册和应用手册并没有给出这样做的原因,如果我在应用中并没有按照上面的要求,按照升序使用。会有什么影响呢?比如我实际使用监测15节电芯,将第13路VSENSE空过去,即将第13路短接。有什么影响?会造成外部电路或芯片损坏的风险吗?
请大神回复!谢谢!
这个不是我设计的,是别人设计的。我也不知道他们基于什么考虑。现在也找不到设计人。
所以想咨询一下有没有问题,若有问题,则建议他们更改连接方式。
您好:
如果电池组之间有较长的连接线,为了防止大电流下连接线上的压降引起的采样电压误差,在较长的连接线两端分别接到相应的VSENSE上。这种 接法会有问题吗?
比如第12节与第13节之间有较长的连接线,那么将第12节正接VSENSE12,第13节负接VSENSE13,第13节正接VSENSE14。即将较长的连接线看成一个电池。