TI 你好:
我通过FTDI USB线连接电脑和PL455 EVM,测试其管理电池功能。但是在昨天进行关断和唤醒测试之后,开发板再也不能被唤醒了。
具体表现是,VP1引脚电压为0V,D22灯不亮。
在J3管脚上监控455 GUI启动的数据如下,可以见到有唤醒脉冲,并且在唤醒后J3的Wakeup管脚电压保持为高,如下图,0通道即为Wakeup:
执行同样过程,这次将通道0设置为采样板上的Wakeup点,获取的波形中Wakeup在唤醒脉冲之后变成了低电平,具体如下:
按照资料上的信息,如果要维持工作状态,Wakeup要保持高电平。从J3管脚输入电平应该是对的,为何到了PL455的wakeup管脚就不正确了。
请帮忙看下,多谢!