Other Parts Discussed in Thread: BQ24040
第一次设计电池这块地电路有一些疑问
电池充电IC的VOUT(接BAT+) 可以直接接到负载上吗?
原来考虑用PMOS搭建一个选择电路, USB供电时刻 系统负载由USB
看到TI关于BQ24040的原理图 是可以这样使用的,这样会对电池有一些影响之类的吗(是否仅仅会导致充电电流比较小)?比如在接USB时刻系统(最好能大概解释一下) 但是有另外一些芯片负载是接在switch引脚。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040
第一次设计电池这块地电路有一些疑问
电池充电IC的VOUT(接BAT+) 可以直接接到负载上吗?
原来考虑用PMOS搭建一个选择电路, USB供电时刻 系统负载由USB
看到TI关于BQ24040的原理图 是可以这样使用的,这样会对电池有一些影响之类的吗(是否仅仅会导致充电电流比较小)?比如在接USB时刻系统(最好能大概解释一下) 但是有另外一些芯片负载是接在switch引脚。
主要功能区别是PPM,动态路径切换功能。
BQ24040是不带PPM功能的,不能切换系统供电是由输入直接供给,或者是电池直接供给。所以只能将电池直接并联到系统端输入。
线性充电芯片BQ2407x系列是带路径切换功能的。
电池并联到系统,有一个缺点:当电池过放或者电量很低的时候,因为电池和系统输入端并联,系统端电压和电池电压相同。所以会发生需要充一会电,才能开机的情况。(假设电池3.0V,系统需要3.3V才能上电)
带路径切换功能的芯片可以断开电池,直接从适配器取电,保证系统供电一直高于一定值,比如3.5V。