This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
电路图可以参照webench在线仿真。
检查芯片焊接,如果没有问题,确认EN〉1.2V(不能超过7V), VCC起来(因为芯片没有正常启动,所以VCC不会升到5.8V, 而应该在3.5V左右)
然后确认是这样,再在轻载下作启动测试,启动瞬间SW有方波。如果完全没有反应再检查焊接和确认芯片质量。
可以输出13.03V电压但电流只有1.15A,怎么把电流升到1.3A呢
Hi
这款芯片最大推荐输出12.6V, 输出电流受负载影响(如果你减小负载自然输出电流会变大,但是前提是不要过流保护)
建议你确认一下你的过流保护点,同时将输入电容加大一点,尽量靠近电感输入端,输入走线宽一点。避免因为输入电压被拉低而导致输入电流被拉大)
请问输出只有1.15V具体是什么意思呢?加大输出电流时,输出电压被拉低?还是有其它现象?检查一下输入电源是否限流了