本人初次接触DC-DC开关电源,想要做一个36V转24V 的开关电源,最大负载电流要求3A。
在但是PCB回来后调试发现带不了负载,不知道参数设置是否正确,根据DATASHEET也不知道怎么计算哪些参数,想要TI支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
本人初次接触DC-DC开关电源,想要做一个36V转24V 的开关电源,最大负载电流要求3A。
在但是PCB回来后调试发现带不了负载,不知道参数设置是否正确,根据DATASHEET也不知道怎么计算哪些参数,想要TI支持。
Huliang,
对于TPS40060的设计,哪些参数需要重新设计,请根据数据手册的21页的设计实例重新计算。主要参数如:输入输
出电容,电感,BUCK的上下管的选择,补偿环路的设计。不能带载的问题:调试时先加小负载来测试,看电路是否能
正常工作。比如上下管的驱动是否正常,SW的波形是否如数据手册中的图12所示。另外,电感的饱和电流是多少?电感
不是饱和了?
对于初次接触DC/DC电源,建议申请相关的EVM板来学习。
estore.ti.com/TPS40060EVM-10-V-to-55-V-Input-33-V-Output-4-A-Wide-Input-Range-EVM-P539.aspx