目前我们在做一个嵌入式系统
开始考虑的方案是采用自锁开关,用TI的单节锂电池电池充电IC BQ24040 ,out接BAT+ 然后接系统ldo芯片。开关接在LDO使能引脚引脚。 这样系统关机的时候也可以充电。
后期像做成单键开关,不知TI有没有集成的LDO/DCDC的芯片?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
用EN同时控制LDO和DC/DC.
不太明确你的方案。
有的,TPS65262系列4.5V-18V Vin, 3A/1A/1A Triple Synchronous Buck Converter with Dual 0.1A/0.2A LDO / 0.25A/0.35A LDO
不好意思没有表达明确,我的意思是指,用可以复位的开关,而非自锁开关。 就是DCDC/LDO支持脉冲开关的。