各位工程师你们好,目前想使用一节锂电池给运放供电,但是苦于没有负电压,之前用过电荷泵,但是效果不好,纹波太大,因为是处理小信号所以噪声不能接受,TI 有没有类似芯片,可以输入正压得到负压的呢?如果能同时抬压那更好了,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果电荷泵的纹波也算很大,那推荐使用DCDC + LDO的架构了。需要两个芯片生成负压。
Hi,
输入正压输出负压可以尝试Buck-boost芯片,既能升压也能降压,例如锂电池3.7V,可以输出-5V到-15V给运放供电。但是这种也属于开关电源,可能纹波比较大,不过也可以通过增大输出电容加以改善,不知您是否能接受。如果觉得纹波确实大,那就要用Buck-boost 后面级联上 负压LDO。
给运放供电,需要的电流应该不会很大,帮您找了几个芯片供参考:
Buck-boost:LMR70503 / TPS63700
负压LDO:LM2990 / TPS7A33
谢谢!
HI
选择输出自带LDO的chargepump应该是可以的: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm27761.pdf
如果选择DC/DC, 选择降压芯片来做也行,参照TPS62150: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva469c/slva469c.pdf 选择更为简单的TPS62170之类。在输出在增加一级LDO或者LC.
也可以选择双路转换芯片,例如TPS65135: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps65135.pdf 同时得到+/-5V, 如果电流很大选择TPS62130. 在输出在增加一级LDO或者LC.