This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于使用BQ24650IC给18650电池组充电问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

我的电池充电电压设的是4.2V,MPPT设的是9.6V,充电电流2A。现就是正常工作以后,STATE1指示灯亮,表明正常工作,处于充电中,但过大约30分钟,此灯就不亮了,STATE2的灯也不亮,电池也没充满,重新上电后,STATE1又亮又重新开始充电,帮看看是不是我图纸哪的参数设置的不对,谢了,图纸请见附件

CVDLLLV1.0.pdf
  • 1. 30分钟左右截止时,电池电压是多少?输入电压是多少?如果此时,电池电压还是低于3.1V,会触发precharge timer。

    2. 截止时,TS电压是多少?

  • MPPT点是9.6V,我用直流流源输入15V供电,TS截止时是1.9V,截止时电池电压3.2V,不清楚是什么问题,请帮看看,谢了 ,看看是不是我附件图纸电路哪块有问题,请帮指教,谢谢哈 

    不好意思,我点直接回复,没法回复你(TI员工JW WU)

    的的问题,只能把回复当个贴子发出

  • MPPT点是9.6V,我用直流流源输入15V供电,TS截止时是1.9V,截止时电池电压3.2V,不清楚是什么问题,请帮看看,谢了 ,看看是不是我附件图纸电路哪块有问题,请帮指教,谢谢哈 ,l另外不接电电池STATE1的灯会闪烁,同时,会有啸叫声出现,接上就没了,这会是什么原因呢?帮看看是不是我后面接的的两个DCDC影响到了了BQ24650呢哪,谢了 !!!

  • 这个电压很接近3.1V,有可能是已经触发了Precharger Timer。请先断开DC-DC,再看看情况如何。

    如果是Precharger Timer问题,可以参考以下app note,增加power path管理。

    Implementations of Battery Charger and Power-Path Mgmt System Using bq241xx (slua376.pdf)
    http://www.ti.com/litv/pdf/slua376

  • 你好,我都试了,您提供的方法,我把DCDC断开也是不到半小时就不充电了,能不能给个Ti的FAE联系方式。或您的联系方式,帮我看看到底哪出了问题,非常感谢 

  • 1. 试了哪些方法?对应的情况具体是什么?

    2. 半小时不充电了,电池电压是多少?电池能否充进去电?电池是否有更换过?

    3. 芯片有没有进入快充阶段?