This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ27750芯片要与哪种单片机配合比较好?



本人小白一枚,想咨询一下,我想用BQ27750 这芯片来测量电池的电量,电池电量大概在25000毫安左右,然后通过单片机读取BQ27750芯片关于电池当前的状态,包含剩余电量,可工作时间,然后单片机再把这些电池信息 通过 TTL 输出,比如输出的语句格式如:$SPAUX,BAT,27,116  或者$SPAUX,BAT2,35,167,其中27 和35 就是当前电池电量百份比,116 和·167 就是当前电池还可以工作的时间。

不知道 用哪种单片机可以实现这样的功能?求大神们指教一下,或者要实现这样的功能,大概费用要多少?要求单片机占用PCB 小。