新人开始做一个项目,18650的电池,电量合计大概在25000毫安左右,项目时面设备相对比较耗电;
1:电池充电模块,要求输入5V~16V,电流3A左右,目前只看了这一款BQ24192。
2:电量监控芯片,单片机能够读取电池的电量,并且串口TTL输出,比如:当前剩余电量,可供工作的时间,这个电量的也看了一款BQ27750这芯片,不过BQ27750支持25000毫安的电池。
3:电池供电DCDC模块:输出3.3V,电流3A左右,输出5V,电流0.5A左右,目前选了这一片LM1085。
不知道 这几个芯片可行否?求TI指示哈。