This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

单独使用EMB1428驱动开关管的程序调试问题

本人单独使用EMB1428驱动开关管,所用方案是基于5节电池设计的,程序调试的时候发现以下问题:

可以成功给连接第一节、第四节、第五节电池的开关管提供驱动电压,但是在连接第二节、第三节电池的时候,发现两节电池公用的cell switch无法正常打开(没有12V的驱动电压),同时,与cell switch相连的polarity switch也无法打开。

具体有问题的开关管请参照以下原理图

测试另外三节电池的时候,cell switch和polarity switch均可以正常打开,同时,测试其余板子也是同样的现象。

经检查,连线上没有问题,请问FAE,这是什么原因?