我这边有一个问题,因为电池到ic的中间有一段距离,中间的线造成了1.2欧左右的阻抗,我设定的充电电流为450mA,充电过程中实测有0.3v的压差(指的是电池端的电压与ic的VOUT的电压差),这样的话很容易使得ic一直在Battery Detect Routine中,没有办法正常充电,请问除了降低中间的阻抗外有什么其他办法解决这样的问题吗?另外对于Battery Detect Routine我一直没有搞明白判断逻辑,判断式一直没有找到具体的参数,而且对于这个Battery Detect Routine,请问是用恒定的电流进行的呢还是只靠电压来判断的?因为我这边设定了不同的ISET发现快速充电电流越小的话,出现不能Detect 到电池的几率越小。请帮助解答一下,谢谢~