大家好:
我正在做一个特殊投影机,用的TI DLP方案,其中LED驱动部分参照了TI LightrCrafter4500中的设计,具体见截图:
这个里面用来驱动LED是个带PWM调节的恒流源。
参照这个原理图我自己设计了一版原理图,具体如下:
图中红色字代表我调试的时候用的阻值(电阻本)。
具体PCBLayout如截图:
测试环境:
我焊接了一个通道(一共三路),供电12V,3.3V使能与供电,5K、10K、20K、的PWM信号,负载为1.8欧的5W功率电阻。
上电之后基本没有输出,VSENSE那里有0.74V的反馈,PH那里有一个110K的衰减波形。各个控制信号可以确信已经进去了。
各位现在我该怎么调试,再次感谢大家。