先简单地描述下基本情况:输入15-36V,输出19V10A,现在带载没问题,能输出10A@19V。
但无论输入电压明显高于或低于19V(如24V/15V)时,随负载情况不同,驱动波形不同,轻载1-4A左右时驱动波形为标准的buck/boost,但当负载超过5A左右时就会出现非标准的buck/boost波形,很诡异的波形(描述不清楚,既不是buck,也不是boost,有点像buck-boost,直接上图)。输入24V输出19V@8A时驱动波形如下:(依次为QH1、QL1、QH2、QL2)
目前做过的调试包括:更换芯片、换不同型号的场管、换栅极电阻、换电感量、换开关频率、换MODE、换补偿网络参数、换自举电路参数等。
有没有遇到过类似情况的,帮忙分析下问题出在哪,谢谢