This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于手持设备充电ic选型的问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

 我这里有个手持设备需要一个充电ic,需求如下,
   单节锂电
   外部接口,只有一个USB OTG接口,可以通过PC或者墙插充电,自动识别电流;也可升压后驱动外部USB设备(做USB 主机)
   充电电流最大2.5A   最好有linux驱动的

现有有几个疑问:

1.类似BQ24297这种结构的,它这个升压输出是在VUSB这个脚吗?
  2. 我看规格书上是有一组检测的电路会循环进行usb端口类型检测,那 D+ D-能不能直接跟cpu的并在一起,会不会有usb信号干扰或者匹配的问题?如果我弄个开关隔离,那怎么实现类型检测?