This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于2颗CR2032并联使用的问题



大家好 

由于空间和电池容量的限制,我们的电路里用了两颗CR2032直接并联使用

这样应该会有电池电压不一致造成的逆电流问题吧

我现在想这样处理:

在两个CR2032的供电通道上各串入一个PMOS

大家看可以解决电池之间电量不一致造成的互相影响的问题吗

谢谢

  • Hi

      匹配一下直接并联使用。

  • 您好 请问您指的匹配 是如何做呢 谢谢

  • Hi

        电压,电池内阻

  • 并联要不放心的话!可以看看Linear的 ideal diode(理想二极管)!可以实现电源的OR!http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4419fa.pdf

      FYI !

  • 您好

    感谢帮助 之前没有想到理想二极管这种器件。

    看了几种linear的理想二极管器件,又查阅了一些PMOS和NMOS的资料,回过头来再看我现在对2032并联的处理,应该是无效的。并没有解决电池不平衡导致电池之间有可能存在的电流问题。

    不管PMOS还是NMOS,只要Vgs电压满足阈值条件,DS就会导通。关于DS之间的电流方向,并没有规定,比如PMOS按数据手册的话,应该是S流向D,

    但是,假如实际上我在D端加的电位比S高的话,电流i是会从D流向S的。事实上,这样的电路我也实际验证过,是可以工作的。那么也就是不存在严格意义上的D和S极了。之所以要在手册上标注DS极主要是考虑到内部的体二极管的方向是确定的。但对于高电压的应用,则不能乱用DS。在生产工艺上,MOS管的GS间耐压值有限

    要是给GS间加个几十V的话就,GS击穿损坏了。

    当不了解MOSFET的上述原理之前,我看linear的理想二极管手册,不理解里面NMOS或者PMOS的连接方式,不管哪种MOS总觉得D极和S极用反了。

    您推荐的4419不适合我现在的应用,4419是两个输入一个输出

    我找到了结构上适合电池并联的LTC4358

    可以看出,N-MOSFET的用法并不是我们习惯的电流从D到S。其工作原理大家可以下载手册看一下,其可以将输入到输出正向压降大于25mv时控制在Rdson乘以负载电流,阻断反向电流,从而实现一个理想二极管。

    在Linear的理想二极管产品中 我没有找到适用于两颗CR2032并联的产品

    理想二极管结构可行 但是其输入电压范围并没有适用的,而且芯片价格偏高 

    如果没有合适的解决办法 我想建议项目组更换单个大容量电池。