bq20z95已经4串电池组已经老化好了,UPSTAT里面也已经跟新为06 SBS里面的最大错误也变为1% 。 容量也更新了。但我导出sense文件在导入另外的电池里面发现化学ID没导入进去,也就是化学ID那一项没有打钩,需要重新选择ID才可以。应该是sense文件没有导入全面。(我想问下导出的sense文件是不是还需要将UPSTAT改为02,然后在SBS里面输入0021 0041之后再到datafash里面看UPSTAT变为04在导出SENSE)所以想导入DFI可能会好点。客户现在等着量产,但现在这个导出sense文件和DFI文件还不知道怎么导出。还望大侠能指点小弟一二
谢谢!