Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQ40Z50
我公司开发的一款手持式产品中需要用到电源管理,具体要求如下:
1. 电池为3节18650串联,电压11.1V,容量2200mA.
2. 电池内置,通过充电口连接外部充电器
3. 设备一直由电池供电,当电池电压降到一定值时,断开电池供电.
4.当外接充电器时,可以实现对电池充电,
5. 能够实施监测当前电池剩余电量.
请推荐一下贵公司哪款芯片可以满足我公司的要求.谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
你充电器的输出电压是多少? 这个决定你选择充电芯片的topy是降压还是升降压?
您好 各位TI工程好,辛苦了。
我恰好最近也在做和这位朋友一样的充电电路,也有一些疑问:
1. 需求是差不多的,我也是3*3的电池包,规格是配套12.6V的充电器就可以了。
2. 但是问题是现在市场上现成的充电器,且能达标医疗标准的很少,而适配器却比较多。
因此我有以下想法,想请TI的工程师帮我解惑下:
(1)我预计采用13-15V的电源适配器(不是充电器,无恒流功能),作为输入端,在电压输入后,我预计采用TI的BQ24170或者24133相关电路作为恒流控制转换。
(2)24170出来后,我不直接接电池,因为要做电量监测和电池状态的检测,我想再加入一款BQ40Z50的电路作为保护我I2C的通信。
我这样的一套构想能实现吗?
或者说,TI有成套的相关IC,能直接介于适配器和电池包之间,为锂电池充电。这种设计有吗?
多谢了 谢谢
我的QQ 780122705