This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问对电池充电的控制是charger IC(就是对电池是进行恒流充电,恒压充电的控制,可以由主机控制来进行停止充电工作)来控制吧?而Gas Guage IC只是来检测电池电量,提供所需的电池电量,而不需要对恒压恒流充电进行控制吧?谢谢~
BUBLE,
您对Charge IC的理解没有错。Gas Gaugae IC主要是用来进行电池电流,电压监测,温度监测来确定充电状态(比如,手机上能看电池的电量还有多少,便是使用GAS GAUGE),并将这些信息反馈给主机,让主机有必要的时候对充电过程做出一定的控制,并能根据一些算法(阻抗跟踪算法),因电池的内阻会随使用次数地增多而有所变化,从而智能的调节充电。
另外,可参考下面链接中的文章关于电池电量计的详细介绍:
www.eeworld.com.cn/.../article_14208.html
好的,谢谢您的回答~还有个问题,像某个锂电池自放电率,放电率,内阻以及温度特性这些内容都是通过电池电量检测IC的过程获的吗?还是本身厂家对这些电池有一个测试结果汇总,然后直接放到检测IC中的?
首先对所使用的电芯做测试,然后将对应的参数放到Gas gauge中。