This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用TPS61021A,电池电压跌落厉害,耗电快

Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A, TPS61201

使用TPS61021A,输入用氧化银纽扣电池串联后3V0@150mAH(每节电池1V5@150mAH),输出是3V0@36mA(现在测试最大功耗,用万用表串联到输入端测试的)

1、工作的时候上电瞬间电池电压降到2.7V,然后持续工作电池电压以0.1V的幅度跌落,持续45分钟就跌落到1.6V一下,不能正常工作了;
2、静态下,输入电池的电压也会下降到2.7V左右,输出是3V,串联到输入的万用表显示22.12mA左右的电流
从现象看这款芯片用电池做输入的话稳不住到3V0,效率转换太低?帮忙看看啥原因,需要啥改进,谢谢

PS:理论上上我电池供电持续工作2个小时以上,现在就四五十分钟;

  • Hi

          建议你查一下氧化银纽扣电池的规格书确认一下, 我认为你的现象可能是正常的。

          原因在于电压下降到2.7V, 可能是20mA时电池内阻比较大。如果你让TPS61201带空载或者非常轻的载使得其工作在1mA以内,你再测试电池电压,看一下跌落是否会西小很多。

         这类氧化银纽扣电池,我想设备上如果每2个小时就频繁的更换,会特别麻烦,是不是不符合一般应用环境。 而印象中这类应用都不会太频繁更换电池,所以我会认为其适合应用于非常小电流的环境。

        对于TPS610201, 你只需要按照datasheet上确认,按照你的条件转换效率在80%多一点,就是正常的。

  • 1、不接负载电池3V,接负载一下就跌落到2.7V了,接负载20mA左右也是跌落到2.7V,20mA时候电池内阻太大的话怎么解决让不跌落到2.7V,输入端并联一个电阻?需要多大的电阻?还是有其他方案?

    2、我使用的是电池型号:renata 303,我们是一次性的产品,必须要电池供电或者只能用无线供电了

    3、你这有好的方案推荐一下吗?使用电池的电路方案,谢谢

  • Hi

        按照你的应用不建议用纽扣电池。电池不能选用干电池? 或者锂电池之类吗?

  • 锂电池容量太低,只有30mAH,估计更不行,现在的电路你有啥建议改进的吗?我们的产品必须用纽扣电池,由于空间限制的原因和产品需求

  • 出现上述现象无非就是两种情况:芯片效率低,耗电过大;电池质量不佳,容量偏小或自身内阻过大

    建议你先看看你芯片在36mA条件下的效率,

    同时将电池直接接100mA左右负载(模拟芯片的Vin电流),看其实际能工作多久。

  • 谢谢,我同样的电池,如果不接这颗芯片,直接接到这颗芯片的输出端供电,可以工作2个小时以上,但是接到这颗芯片输入端的话,电池只能工作五十来分钟,还有帮忙看下TPS61021A、TPS61260DRV、TPS61099x这三颗那个更适合我现在的需求,我是氧化银纽扣电池供电(1.55V@150mAH串联后3V@150mAH),总的功耗大概33mA左右

  • 测试过程这芯片的效率太低,不符合芯片的曲线图,这个怎么改进了?谢谢

  • 将你的原理图和layout上传上来看一下

  • 我使用的是这颗料的评估板来测试的,负载用电阻来算出我总体的功耗!这个效率是不是输入电感有关系吗?你有其他联系方式吗?我电话跟你沟通,PCB的由于保密原因不能上传到网上的,谢谢

  • 效率的测量直接测试输入输出电压和电流,不要去算电阻, 电压测试点尽量靠近输入输出电容,减少线上损耗