您好 各位TI工程好,辛苦了。
我恰好最近也在做和这位朋友一样的充电电路,也有一些疑问:
1. 需求是差不多的,我也是3*3的电池包,规格是配套12.6V的充电器就可以了。
2. 但是问题是现在市场上现成的充电器,且能达标医疗标准的很少,而适配器却比较多。
因此我有以下想法,想请TI的工程师帮我解惑下:
(1)我预计采用13-15V的电源适配器(不是充电器,无恒流功能),作为输入端,在电压输入后,我预计采用TI的BQ24170或者24133相关电路作为恒流控制转换。
(2)24170出来后,我不直接接电池,因为要做电量监测和电池状态的检测,我想再加入一款BQ40Z50的电路作为保护我I2C的通信。
我这样的一套构想能实现吗?
或者说,TI有成套的相关IC,能直接介于适配器和电池包之间,为锂电池充电。这种设计有吗?
多谢了 谢谢 非常感谢您与德州仪器亚太区客户支持中心联系。我们已经收到您的问题,并且给您的问题分配了一个方案号SR#1-3815365138。
我的QQ 780122705