This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS75003

Other Parts Discussed in Thread: TPS75003

我用TI的三路电源输出芯片tps75003搭建了一个FPGA供电模块,单独调电源时没有问题,三路输出均可以,就3.3V电源的纹波有点大,加上负载后电路也能正常工作,但是就是有一个问题,当我输入电源高于某个值时,大概是4.9V的样子,电路就发出滋滋滋的声音,而且给tps75003供电的电源电流随着输入电压的增大电流也突然增大,但fpga模块还是能正常工作,三路输出电源电压没有明显变化,当输入电压重新降回4.9V内时,滋滋滋的声音又消失,输入电流也降回原值。帮忙分析下是什么原因?滋滋滋声音是电容发出的,还是电感发出的呢?为什么会有一个阀值电压呢?我测试了3.3V输出的mos管的G极的波形不是陡峭的方波,但1.2V处的mos管是陡峭的

  • xianping,

    你好,这个芯片不是定频运行,而是变频,

    请查看datasheet中第8页图,www.ti.com/.../tps75003

    请测量不同输入电压时的电路运行频率

    有声音是电感的原因,是因为当输入电压升高时,变换器运行频率降低。

  • 现在发现,电源输出3.3v跟1.2V的电源纹波都相当的大,达到几百个毫伏,并且纹波的频率与mos管的开关频率是一样的,请问这一般是哪里出问题的呢?谢谢

  • Hi:

      建议做如下确认:

    1.首先确认你三路输出的电感饱和电流要够,注意电感质量。推荐厂商:TDK,Coilcraft.

     2. 输出电容需要选择低ESR的钽电容或者PosCap电容,电容容量需足够。另外增加一个1uF的陶瓷电容滤除高频的noise.

     3. 续流二极管采用超快恢复的肖特基二极管。

    可以的话将电路和layout传上来看看,事实上都是可以参考: www.ti.com.cn/.../getliterature.tsp

  • 两个电感都是datasheet里面推荐的电感,应该不是它的问题,3.3V的电感还是会响,3.3v输出端的mos管开关频率不到1k,5v输入时是750hz,相当的低,1.2v输出的mos管频率就有40k左右,还有个现象是,1.2V输出的开关控制信号上升沿陡峭,下降沿有一定的斜坡,而3.3V输出端的mos管开关控制信号是上升沿有斜坡,下降沿陡峭,刚好相反了!另外整体电路是3.3V的续流二极管datasheet里面是MBRM120,但我用了跟1.2V输出的续流二极管一样的SS34,不知是否这样有影响,改天换了试试,layout图公司电脑传不出去。很感谢你的回答,第一次整硬件,领教了。

  • Hi:

       之前提到TPS75003是变频控制,频率与输入电压输出电压,负载都是有关系的,从你的测试看,建议输出负载带载1~2A, 这样5V输入时,1.2V的频率将是200kHz左右,3.3V将是450kHz左右(这样是排查频率过低是因为负载过轻造成的)

       如果上述测试频率亦然很低,测试一下sense电阻bypass处电容(对应TI提供的电路图上的C8/C9)电压是否是稳定的5V. Layout上bypass电容尽量靠近MOS的输入。

     确认sense电阻是33毫欧,避免过电流保护。

     另外就是AGND,DGND,芯片背部的powerpad都是连接在一起的,请确认一下,powerpad是用来散热的,可以确认一下芯片是否发烫?

  • Hi

     MBRM120规格是20V/1A,  SS34的规格是40V/3A, 因为用SS34取代MBRM120使用并没有问题。