我现在需要设计一款输入为+6V,输出包含+5V/2A,-5V/1A的正负输出电路,可以采用单芯片或者多芯片输出模式,我看了许多TI 的芯片,负电压输出的电流基本上都不足500mA,求各路大神帮忙解决一下我的问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
用2片TPS62143A之类的降压芯片来做, 参照这个文档: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva469c/slva469c.pdf
可以实现的芯片很多,6V转5V可以借助webench选择,例如TPS62143, TPS62133,TPS62085,TPS62097 (可以留些余量,选3A)
-5V也可以选择降压芯片,不过芯片输入需要超过10V,负载能力需要大于2A, 所以你还是可以选择上述芯片,涉及可以参照上面给你的文档。
为什么在设计-5V/1A的时候需要选择芯片输入超过10V,负载能力大于2A的芯片呢?
Hi
见这篇文档: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhct053/zhct053.pdf
其中设计考虑可以回答你的问题。
或者看看这篇文档: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva257a/slva257a.pdf
这是由于输入电压过低会使得占空比很大,就需要很多的输出电流裕量,所以会取得大一些的输入电压,降低升降压条件下的占空比,来降低对输出电流能力的要求