你好 关于开关电源上常说的电压控制模式和电流控制模式,有什么区别 什么情况下用电压什么情况下用电流控制模式。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
电压控制模式和电流控制模式,见这篇文档: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhca086/zhca086.pdf
电压型的电压精度相对较高,但由于其双极点问题以及现在都推荐使用瓷片电容来降低输出纹波,所以电压型的环路补偿会比较困难。此外在高频,小占空比的应用下,电压型会使用较多。
目前来看,电流型的应用更广,其通过检测电流方式进行占空比控制,可靠性好,不容易过流坏片子.环路调试也比较简单。但是有最小占空比限制,在高频且输入输出高压差条件下不推荐使用
另对于输入电压变化范围大的,可以考虑输入电压前馈电压模式,也可以考虑电流模式。
如果负载跳变比较快,可以考虑电流模式。
这两种模式都是线性控制(区别于迟滞控制,包括COT, COF 等等)。电压控制只采样输出电压,而电流控制采样输出电压和电流。电压控制需要加前馈来应对输入侧的电压突变;同时系统为二阶系统,控制补偿设计比较复杂;尽管控制不需要电流信息,但通常仍然需要采样电流信息做过电流保护,因此并不会省掉电流采样环节。电流控制,通常我们用的是电感电流控制,无需前馈就可以达到较好的输入侧突变响应;电感可以简化为一个电流源,从而使系统变成一阶系统,补偿环设计很简单;由于某些电路中需要通过检测MOS电流,通常需要一定检测Blank时间,这个世界的存在限制了最小导通时间。传统上,会有观点认为电流控制输出动态响应会快于电压控制,事实上,在两者都得到较好补偿设计的前提下,两者几乎是一致的。两者最大的区别,可能是就是设计的复杂程度,电流模式要简单很多。同时,对于on-time很小的场合,比如高频大转换比的,电压模式更好。
您好,麻烦问一下,电压控制电流源,输出接电感负载,那输出电流怎么变化???谢谢