如图所示,这个电路电感的啸叫声比较大。电感选用的是一体成型电感,饱和电流9.8A。调试时在输出地方又加了470UF的电解电容,啸叫声小了一些,但是凑近耳朵听还是会听到。然后开关频率我实际量的时1.8M。现在不知道怎么处理这个啸叫声,望高人指点。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如图所示,这个电路电感的啸叫声比较大。电感选用的是一体成型电感,饱和电流9.8A。调试时在输出地方又加了470UF的电解电容,啸叫声小了一些,但是凑近耳朵听还是会听到。然后开关频率我实际量的时1.8M。现在不知道怎么处理这个啸叫声,望高人指点。
Hi
有条件实际测试一下电感的饱和电流是否真的达到6A以上,或者在较小负载如2A以内是否也有啸叫声。如果仍然有啸叫声,请将输出波形测试一下传上来看一下?
(建议将频率降低到1MHz以内(将RT电阻增加到100kohm以上),电感加大到4.7uH或者5.6uH. 在适当调整一下补偿。)
不好意思,原理图忘了改过来。实际PCB是接地了的。
我加了电容之后,机器在开机的时候啸叫声比较大,之后啸叫声就很小了。而且输入与输出的压差越大,啸叫声越厉害。
你好,看你的原理图应该是环路问题,建议先用WEBENCH进行参数优化
同时参考数据手册重新进行layout,肖特基的地要和PWRPD接到一起,GND主要是信号地,具体在数据手册的layout中可以看出来
你好,
如果排除电路环路不稳和进入保护,那么啸叫一般是由负载电流频率引起,与开关电源本身无关。因此可以通过修改电容、电感、增加LC滤波减小啸叫,但是无法完全消除。
希望可以帮助到你,谢谢。