Other Parts Discussed in Thread: BQ24195, BQ24195L, BQ24295
最近一个项目中用到了BQ24195这颗料,经过一番研究,自己对数据手册中的内部防倒灌MOS Q1有一些疑问,请Ti工作人员予以解答,谢谢!
1、在BQ24195数据手册的第11页 8.2 的方框图中明确画出了一个内部防倒灌的MOS( RBFET Q1) ;但是在数据手册中完全没有提及内部这个Q1的具体控制逻辑;在后续的第34页中的典型应用图中在BQ24195 的外部单独用Q1 CSD2530Q2Q和Si2312DS组成了一个防倒灌的电路;自己在查看了很多帖子,有很多朋友再问,为何BQ24195内部都有防倒灌的MOS( RBFET Q1)了,还要在外部增加这个防倒灌电路?工作人员的解答没有很好的解决我的疑问?能否请工作人员仔细回答一下!
2、根据问题一,根据个人理解数据手册中是BQ24195和BQ24195L共用的,是不是BQ24195内部并没有这个内部的RBFET,而对应的BQ24195L内部有这个防倒灌的MOS?
3、在论坛中也看到了许多的关于这个内部MOS Q1的疑问及解答;我看到一个工作人员这样回复,想询问下是不是这个意思?
在BQ24195这个系列中并没有这个内部防倒灌的MOS( RBFET Q1),而是在BQ24295中才有,那么BQ24195的数据手册中为何要画着这个内部防倒灌的MOS( RBFET Q1)呢?这是误导用户吗?
4、言归正传,最后一个问题,在BQ24195中到底是否存在这个防倒灌的MOS( RBFET Q1),还是在BQ24195这颗料中不存在? 引脚VBUS和PMID之间除了电流检测之外,可以认为是直通的?
烦请工作人员解答疑问!