双层板,肖特基是SS510,参数按照WEBench的参数
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你输入电解电容是多大的
建议你测试下合闸瞬间点输入电压波形,很有可能是输入过压击穿
加TVS应该是会有作用的
Hi
你需要确认你的输入是否存在硬开关, 或者是输入导线,输入走线存在较大寄生感量,输入会因为瞬态电流变化而产生较大的spike, 这个叠加在输入就会过压烧芯片。
如果存在输入导线,需要增加一个较大的电容,如100uF以上在导线的连接端。输入走线上,输入电容需要尽量靠近芯片输入端。
你好,
建议用示波器观察输入电压和开关节点波形,如果用了一段时间输出电容有电压残留,此时合闸输出电容电流可能会倒灌,电路相当于一个boost,会使芯片过压损坏。
希望我的回答可以帮助到你,谢谢。
两个可能:1).目前PCB layout 的输入回路很大(同时输入端只有电解没有陶瓷是不够的),造成SW 毛刺太大损坏芯片; 2,观察下SW点的负压水平,是否很大,如果低于-2V,就很危险了。
这个不是电容的问题,电解后面就是两个陶瓷电容,一个1uf,一个0.1uf,加入51a型号tvs后问题解决。我的输入电压是55v,硬开关还是存在尖峰的,感觉ti在对这个器件的描述的耐压方面的余量还是有点小。pcb的 layout是官方推荐的。
你好,
电压裕量不大,很依赖layout设计,你可以先空载上电看看,谢谢。