你好。我在用TPS65217C作为AM3352的电压芯片设计时发现一个问题。TPS65217C的PGOOD输出电压时1.8V。但是AM3352的PWRONRSTN是3.3V。参考电路上是将它们连在一起的,为什么会这样呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
先看看能够直接上拉到3.3V.
其次可以中间加1.8V~3.3v电平转换(外部增加2个MOS,PGOOD信号给第一个MOS,用其控制第二个上拉到3.3V的MOS)。
这样是可以实现,只是我看下面这个参考文档上是直接连在一起的,并且Beaglebone 的电路图上也是直接连在一起的,这是为什么呢?是不是有一些我没有看到的地方可以允许其连在一起。