由于我没有高低温箱,所以得到GPCCEDV六条不同温度不同放电速率时的放电曲线数据时比较吃力,温度各种不好控制,好不容易得到的数据提交到TI由于放电深度不够还报错,重新测的数据在bqStudio这边GPCPackager -> Load Files时居然也报错(www.deyisupport.com/.../146501.aspx)实在要崩溃的节奏。
然后我直接更改了影响CEDV的某个参数(EMF\R0\T0\R1\TC\C1),即,充进满电量然后放电时对这个参数做调整使Pending EDV的数值接近我想要的值,因为我拿容量测试仪单独放过18650的容量曲线数据,所以根据这个曲线数据以及对EDV2\EDV1\EDV0的理解,使max error达到了2%。
求教的是:
1. 是不是要容量准确的话只要MAX Error达到2%就OK了?
2. Data Memory->Fual auging->CEDV cfg -> 这里的字面意思是要求的学习循环数,默认20,一般我们是不是只需要循环学习一次就够了?即设置为1. 因为我是晚上做的容量学习,做完后静置然后充满电就shutdown了,结果第二天来唤醒后max error直接又是100%。所以是否是这个参数设置不对,应该设置为1呢?
本来是在别人的帖子里求教的,想想不如还是直接发一个求教帖更好。希望得到大神的解答。