使用LM5104将12V进行降压变换,偶尔会烧掉上管Q2,原因很难查到,请问是否电路原理有问题?
电路原理图如下:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
原理没有大的问题。
在这个设计中,chargepump电容C15,建议用小一点,0.1uF就已经很大了。
如果没有关机时间上的要求,不建议VCC上电容太大,10uF就够了。
你设计输出电压是多少?最大输出电流又是多少?
你的电感参数是什么,要用功率电感,且饱和电流足够大
关于Q2坏了,建议查看下靠近MOS处D端的电压,看是否存在过压
你好,
原理图问题不大,你可以上传下,主要看看你的layout,谢谢、
你好,我用的是6.8uH的电感。这个MOS的耐压是40V,我用的12V电源供电,不应该是Vds电压过高将MOS烧坏