This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于bq78350-R1放电学习



当设置好Fuel Gauging-> CEDV cfg的相关参数后进行放电学习以得到最多的电量Learned Full Charge Capacity,有一个问题是:我发现我放电几次它都一直在那儿学习不断更新我的Full charge capacity。如果我大电流放电,学习出来的电量肯定是不准确的。那么我如何设置让它只学习一次或者几次,而不是只要放电就一直在那儿学习?我设置过requested learning cycle count为1 但不管用,是否还有其他地方需要设置?

  • Learned Full Charge Capacity

    这个是每次完整放电都会变得,用来校准电池的可用容量。 

    学些有限制FCC Learned Up ,和 down 的limit 

    是学的学的值不对还是什么情况?

  • 你的意思是设置learn up和learn down吗?如果是,如何设置这两个值?

    比如25°约0.2C放电,因为电流较小,所以电压降并不大,7%、3%时与pending EDV的电压值会非常吻合。但是当大电流放电时电压降厉害,7%、3%时与pending EDV的电压值不吻合,pending EDV以为到了7%,但是实际的电压并不是,这样FCC就狂减很多。