This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CSD17573Q5B样品的D极和S极短路

Other Parts Discussed in Thread: CSD17573Q5B, LM5122

前段时间申请的样片CSD17573Q5B,今天使用的时候发现焊到DC-DC升压电源板上后导致电源芯片冒烟损坏,用万用表测量发现电源输入输出端和地都短路,进一步测量发现是使用的MOS管CSD17573Q5B的DS端短路导致的,焊掉MOS管板子就不短路了;因为板子使用MOS管AON6504是没问题的,所以怀疑是CSD17573Q5B的问题。所以测量新的样品CSD17573Q5B发现:万用表任何一个表笔放在D极,另一个表笔测S极,前两次不短路,继续测量发现开始短路,之后就一直短路;连续测量几个都是这种情况。接着又测量AON6504没有这种问题。

现在我已经不敢再焊CSD17573来测试了,不知道哪里的问题,麻烦各位前辈指点下,谢谢!

  • 你好,

    这种不会的,你是否万用表正负表笔点反了,谢谢。

  • 不是的,万用表正负表笔都试过了,一样的效果,何况MOS管不管怎么测都不应该短路吧;同时测试的另外一款MOS管是可以的。

  • 你好,

    我一般测试MOS管的方法是把万用表打在二极管等,再看MOS的寄生二极管还在不在,谢谢。

  • Hi

        阻抗测试即可。

        你的控制芯片是哪款?  输入输出负载条件是什么?

        就规格而言,aon6504也就略大点,csd17573 Qg略大点。

        或者你可以轻载测试csd17573,  看看是焊接还是什么其他问题,波形也确认下。

  • 谢谢,我用的是宝工的表,二极管和通断档在一起,我测D、S端时直接就通断响了;

  • 可能是因为MOS管没有焊接时G极悬空,使用万用表通断档测量DS端相当于在DS端加电压,而G极有寄生电压导致DS导通,所以内阻很小相当于导通;由于之前使用的那么多MOS管都没有遇到过这种情况所以比较好奇。但是万用表内部电压最高才9V,分压后肯定小于9V,加在DS端肯定不至于导致MOS管击穿,所以MOS管应该不至于坏吧,另外焊接时还要注意下温度什么的。以前的MOS管还真没有这么娇气的对待过,估计是CSD17573内阻更小,设计更精细。

  • 谢谢,控制芯片是LM5122,,12V升24V,使用AON6504输出15A没问题,但是长时间测试MOS管发热严重,吹着风扇温度接近120℃,所以改用内阻小点的CSD17573试试;明天换掉控制芯片再焊一次试试;

  • 结论:MOS管没有焊接时测试:1.正常情况下,使用万用表测试MOS管的DS极或者SD极都不会短路,测SD极时电阻约500欧姆;并不会出现如前面所说的G极悬空时DS导通导致短路,http://www.dianyuan.com/bbs/582407.html这里面的情况可能只适合把MOS接入电路之后再测量的情况;

    2.红表笔放在G极,黑表笔放在D极或者S极,放置1-2秒之后再测试DS极或者SD极发现都会短路;应该是因为G极充满了满足Qg的电荷,导致DS导通;但是此时MOS管并没有损坏;

    3.用手指按压MOS管底部,因为DFN5x6或者SON5x6封装使用手指按压时可以覆盖所有极,按压2秒之后测试MOS管恢复正常;按压时必须按压到G极和任何另外一个极;应该是人体泄放了G极的电荷导致DS截止;MOS管损坏时不管怎么按压都不会恢复正常,损坏时DS、SD、GD基本上都会短路;

    以上测试在CSD17573和AON6504结论一样。但是新问题是电源板上并联焊接两个CSD17573时其中一个CSD17573会冒烟导致损坏,焊接单个CSD17573时工作正常;全部使用AON6504,且并联焊接时并不会出现这种问题。很是奇怪,这就是为什么最开始测试时电路板冒烟烧坏MOS管;

  • 你好,

    两只管子均流没有做好,就算暂时可以也会有其中一只管子过流的风险,建议两只管子的布局再紧密些。推荐一个简单的方法是将两只MOSFET的栅极用一10欧姆电阻相连,更保险的是做均流或者用二输入比较器做过流保护。

  • 谢谢你指导的方向,我按照你的方案试下。