This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM20145MH



LM20145MH的PGOOD脚输出是什么,按要求外接10k上拉3.3V, 但是输出有的板子是1.5v,有的板子是0v,输出过流了吗? 规格书上有 UVP是什么意思?

  • Hi   

         PGOOD是电源输出指示信号,当电源输出在正常设定规格内(输出不过压偏高,也不是欠压偏低),PGOOD的MOS不导通,PGOOD输出就是电源的输出电压。相反如果偏离规格, PGOOD输出就因为其MOS导通拉低到GND.

         UVP  即under voltage protection,  即欠压保护。

         至于你的电源输出偏低或者输出为0V,  那得具体情况具体分析,有可能是芯片损坏,负载严重过载(过流),电感饱和等等。

  • 你好,

    PGOOD上拉到多少电压输出高电平就是多少,内部是一个控制开关的MOS管