This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

220v市电输入,5v20A的电池充电电路



在TI上找到一篇18Vdc-57Vdc 输入,隔离式电池充电器 29V @ 3A 的方案,有没有220v市电输入,5v20A的电池充电电路类似的方案呢?

  • 一般TI的方案是将AC-DC单独实现,然后利用这个输出再送入到一个charge device进行充电过程和截止的控制,这样做的好处是将两个模块隔离开来,半导体本身制造工艺中,可能会承受高压的部分和低压的部分集中在单颗芯片内是比较麻烦的,所以分开来做以策安全和高可靠性,而是用后端的一个专业的chatge device使得和其他方案比较起来,其充电精度和安全性大大的提高。

    建议您首先选择一个能实现在某一DC电压范围内能实现给你的电池组按照设计规格充电的器件(需要根据你的电芯类型和串并联结构以及最大CC电流等选择,详请访问TI 电源产品中充电管理产品列表),然后在TI的PWM控制器中选择一个PWM控制器搭建一个AC_DC的转换器,比如forward拓扑架构,得到一个稍大于充电CV的电压的输出电压(这个电压的选择注意要考虑到充电器部分的最大占空比限制以及选择的mosfet的最小on off时间限制)。这里同时需要留意你的产品上市时所需要遵循的标准,如IEC61000-3-2 要求大于75w就要采用PFC,所以这一点也需要仔细确认一下。

  • 电池组CV3.6V,CC20A,选哪一种charge device比较合适?

  • 这里有个类似的方案:

    50V输入,20A的充电电流,但CV电压不太一样。另外如果您是AC输入,还需要加一级的AC/DC电路

    www.ti.com/.../slur323.pdf

    www.ti.com/.../pmp4308