This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tps61042支持的电流能到多少?



规格书的效率曲线只到20mA,这个芯片也就到20mA吗?
  • Hi

       上述只是按照Datasheet一个案例条件所描述的LED电流与效率在不同输入时的关系。具体最大输出电流和你的参数有关,可以依据如下估算。

       升压转换,输入电感纹波电流为输入电流的0.3倍, 最大峰值电流400mA=最大输入电流+ 电感纹波电流/2=1.15* 最大输入电流, 效率按照80%来算。

       输入电压*最大输入电流*80%= LED电压*最大LED电流=输入电压*400mA/1.15*0.8 =VF*N*最大LED电流  VF是LED压降,N是LED个数。

       所以实际上最大输出电流与输入电压,输出电压(LED以及个数)有关。