现在使用TPS54331过程中遇到负载电流大于1A的情况下 输出电压就会低于4.5v ,负载越大电压越低。电流小于1A的时候电压稳定在4.5v,不知道是什么原因
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在使用TPS54331过程中遇到负载电流大于1A的情况下 输出电压就会低于4.5v ,负载越大电压越低。电流小于1A的时候电压稳定在4.5v,不知道是什么原因
Hi,
你好,可以上传请上传原理图吗? 另外,也请确认所使用电感的饱和电流足够大。
1楼有上传原理图的,电感肯定没问题,我用20A的电流的电感试过了 效果一样。
Hi
1. 确认电感饱和电流,建议大于最大输出电流的1.3倍。 有条件测试确认一下,除非是直接找一些比较好的厂商拿到的,例如Coilcraft,TDK等或者他们的代理商。如果是从电子商城或者淘宝网站,建议还是测试一下。
2. 功率回路尽量小,Layout可以参考datasheet或者EVM板。
Hi,
设计的输出电压是多大呢?输出电压测量点是在哪里?用四线测量试一下?
另外可以看一下PH点的波形。
检查输入有没有限流(是否是输入功率不够导致)
观察在输出电压被拉低时的PH节点波形,看是否异常,来判断是不是环路的问题