TPS54331DDR损坏后 VIN脚对应的封装位置有一个洞,请问下有什么原因会造成这种情况。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi,
可能是烧穿了吧...可以测一下VIN脚对地和对相邻引脚的开路、短路情况。
一般来说,芯片大多都是过压导致过流,从而熔断bonding线,或者MOS,所以最终表现出来的都是过流融断.建议你检查输入端时候有过压,因为芯片内部有过流保护,所以过流可能性低一些
Hi
严重的过压过流都是有可能的,倾向前者。
建议在轻载下,测试启动瞬间,输入是否有spike导致过压。(可以在电源供应器设置一下过流保护)
(注意,电感饱和电流足够,建议大于最大输出电流1.2倍以上。输入注意走线宽一点,输入电容尽量靠近芯片输入脚。输入如果有较长导线之类,建议在输入增加一个100uF电容,消除导线寄生电感产生的震荡。最后严禁输入硬开关,热插拔之类。)