tps65251 buck1,buck3正常,buck2带负载电压降低。
buck1,3调整成各种电压都能正常工作,buck2调成各种电压值都是空载正常,负载时就降低(3.3V降到3V,1.
8V降到1.3V.)。
RLIM正常值,参照说明调整过,负载电流也不大不到500MA。
tps65251 IC换过新的一样。
请问,还有什么情况会造成这种问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
tps65251 buck1,buck3正常,buck2带负载电压降低。
buck1,3调整成各种电压都能正常工作,buck2调成各种电压值都是空载正常,负载时就降低(3.3V降到3V,1.
8V降到1.3V.)。
RLIM正常值,参照说明调整过,负载电流也不大不到500MA。
tps65251 IC换过新的一样。
请问,还有什么情况会造成这种问题?
电感有更换过了,TDK原装电感,3A的电流,现在只有几百MA就降了,刚才又做一测试,电流越大压降也会更大。
Hi
如果电路和零件都没有问题,可以查一下焊接:输出电容22uF,如果是钽电容,确认试一下是否极性反? chargepump的电容47nF是否有损坏? 各GND,AGND,PowerPAD都是连接在一起的。
Hi
通常最有可能是电感饱和导致的。如果是layout只是要之一电感尽量靠近芯片LX2脚,避免寄生震荡。
请问你提到的双面板layout,是否是芯片和电感分别layout到板子的两面?
请外,如果两外两路启动,buck2是否可以正常? 用示波器测试一下buck2的电压,究竟是但村的被拉低(平滑)?还是因为极大的noise造成均方根测试数据上的拉低(不平滑)?
你好,
TPS65251是针对4层板设计的,所以应用到2层板如果layout不注意有可能引入噪声干扰导致芯片工作不正常,如果你的项目不是很紧张还可以改版,我们现在主要推荐TPS65261,针对2层板设计,噪声抑制更好。
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps65261-1.pdf