This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教BQ27541的golden learning相关问题



请问BQ27541这款芯片是如何进行golden learning过程的?主要是通过这个过程来收集电池的放电率,自放电率还有内阻这些信息吗?还是通过对电池组认证后会直接将这些信息给27541这个芯片?谢谢~

  • 541的golden learning目的主要是学习Qmax和Ra,主要是通过一个充放电过程(包括静置)完成的,这部分学习和电池组认证是独立的

    具体操作建议您参阅SLUA544 How to Generate Golden Image for Single-Cell Impedance Track TM Devices

    SLUA597 Achieving the Successful Learning Cycle这2篇文档。

  • 在进行Golden Learning之前,要先计算你使用电芯的ID,只要先选择出正确的ID,BQ27541才会学习到比较准确的Qmax及RA值。具体如何计算ID,具体流程如附件,只要按照附件流程LOG出数据,发送给我(chris.wang@bat-technology.com),我就可以帮你计算出电芯比较匹配的ID。

    计算出ID后,然后把ID烧录进电池中,把其他参数都配置好,然后下21指令,进行老化,具体Gold Learning的流程如下:

    1,充电到饱,然后休息2个小时;

    2.放电到空,然后休息5个小时(放电电流最好以你系统端常带载电流);

    重复此2个步骤2-5个循环。

    此Golden Learning流程完成后,电池的FCC,Qmax就会自动更新到一个比较准确的值。

    How to get the best chemistry ID.pdf
  • chris wang :

    你好:我现在配置好dataflash,校准完参数,也导入好合适的ID,关于做golden learning后有一点我不太懂,就是做完learning之后是不是导出senc文件,下次量产的时候是不是只需要把senc文件烧进去,然后做校准即可。

    关于learning是否ok,如何去看?如果我learning完成之后,在做老化的时候发现soc在放到31%突然变成0 。是否认为ID不对呢?