LED驱动电路如下图,使用PWM信号控制背光亮度,有如下现象,
屏幕有水波纹和闪烁,使用直流电源提供VBL+/VBL-的9.1V是,没有水波纹和闪烁;屏幕亮度调为最亮(占空比为100%)时,没有水波纹;亮度调暗(占空比为40%)时,仍有水波纹;使用示波器测量输入和输出电源,发现输入5V和输出9.1V上有振铃,频率与PWM的频率相同,增大输入输出电容,提高电感感值和电流容量均无效果。
请问什么原因导致该问题,如何解决
下图:背光驱动电路
下图:输入5V,(AC模式)
下图:输出9.1V,(AC模式)