This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq34z100g1铅酸电池使用时电量跳变



bq34z100g1放在铅酸电池使用,使用情况是放在电动车上。

1、由于电动车在运行时电流不稳定会有大电流和小电流,在电量50%以下时会发生电量突变,电量会突然下降20%或者30%(非均匀下降),是什么原因。

2、电量为0%的情况下充电,电量突然从0%跳变为20%左右(非均匀上升),之后会均匀上升,是什么原因。

  • 非均匀下降是什么意思? SOC连续下来,但是间隔的时间和以前不一样? 这个SOC下降速率是和电流大小有直接关系的。如果下降速录和电流大小不成比例关系,后者偏差很大的时候,才是问题,否则是正常的。

    如果是电量跳变的话,那么应该还是chemID 和RA table 配置的问题,

  • 非均匀下降就是电量跳变 比如 50%时 突然跳到30% ,但是50%以上就没有跳变(环境是在车上,车上的电流不是稳定的,会不会引起跳变,恒流放电时没有跳变)。

    Ra table 应该是学习之后生成的吧和配置有什么关系。

    铅酸电池查找ChemistryID的方式是和锂电一样的么,查找ID时用单节电池和多节电池有关系么,LOG的数据要求什么格式。我用的是铅酸12V 100AH的动力电池,由于铅酸电池的特性区别不大,所以有没有推荐的chemistryID,现在用的是0807,也学习成功了。