Other Parts Discussed in Thread: TPS61230
TI工程师您好,我有几个关于TPS61230的问题需要咨询一下。
1、TPS61230电源芯片是否有输出端短路过流保护功能?英文手册中的描述不太明白,能否详细解释一下8.3.2章节的含义。
2、TPS61230电源芯片针对启动时候有最小Load Resistance限制,如下图所示。我想确认一下,该Load Resistance是外接的测试用负载端电阻,还是其它含义。
电路设计中,负载端不会单独有一个测试负载用的电阻,大部分情况为电阻容和其它芯片,是否需要特别考虑该Load Resistance?
3、TPS61230电源芯片,在预充电过程中,最大电流限制为2A,是否不管负载电容为多少,都会用最大2A的电流对负载电容充电,直到VOUT和VIN接近?