使用BQ24610制作电池充电模块,焊接完成后通电,输入电压20V,通电后发现STAT1,STAT2 指示灯全亮,测量发现VREF=9.8V,降压电路没有工作。这个是什么情况有遇到没有。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用BQ24610制作电池充电模块,焊接完成后通电,输入电压20V,通电后发现STAT1,STAT2 指示灯全亮,测量发现VREF=9.8V,降压电路没有工作。这个是什么情况有遇到没有。
Hi
电路图传上来看一下。
你的芯片哪里买的?芯片应该已经坏掉了。
(芯片建议找TI授权代理商购买,或者在TI网站申请免费样片,电子市场淘宝上假货比较多。)
原理图方面应该没有问题。第一块板子焊接好开始测试时OK的,之后不小心短路了。焊接的第二块第三块都出现了这个问题。怀疑是焊接时出的问题。焊接温度和焊接时间有什么要求?稍后吧电路图传上来。
Hi
焊接严重高温(包括操作上pin损坏),以及短路等是会造成芯片损坏。
焊接温度建议350℃+/-10℃,时间10S内。
焊接芯片的时候一般都是320度的温度。芯片是在立创上买的。
现在正在查原因,
如果芯片只供电的话,VREF是否是3.3V?