This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ76925

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

在使用BQ76925做平衡充的时候,无法实现平衡怎么解决?怎么实现电池的平衡?除了相邻电池不能同时平衡之外还有什么要求?
  • 只在0x02 BAL_CTL相应的bit置1,则相应的通道就会进行均衡。

  • 首先谢谢你的回复

    我测试好多次   (四节电池)其中包含直接对某一个电池对应的bit位一直置1(这样的话就应该是这一个电池应该与其他的不同), 然后观测从3.7到4.2的变化 ,最后检测效果是该电压跟另外三个没有区别

    另一种测试将四节电池的电压放电到有一定的差别然后进行周期性的找出最大的电压然后平衡最大电压一个周期 ,检测充电效果(从3.7到4.2),并没有效果,不知道,你做的时候有没类似情况?

  • 你可以用示波器实际测试一下该通道上的滤波电阻,看电阻上是否有均衡时的正常波形,以确定是否正常开启了均衡。

    如果确定均衡已经正常开启,那有没有效果,就主要看电芯的特性和MCU的均衡控制了