This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS2331使用中出现的问题

制作的热拔插接口,开关电压12v,2.5A,调试中用电阻负载功能正常。但给用户使用告知要保护,告知其负载不大于400ma。实际观察其电路就是输入端有电源分配及多路稳压电路,个中有电感及几只220u电容。后制作一模拟板的确出现保护,而且IC保护后芯片发热,现输出也做了钳位处理,真不知问题出在什么地方。望高手们指点指点,深表感谢!

  • jianxiong,

       能否上传原理图,包括输入电源部分及负载部分的完整原理图?另外测试下TIMER,GATE,电流等的波形以供分析。谢谢。

  • 因为手上没有数字示波器,无法提供波形图,见谅!附图已上,图上有些地方还有些问题。上午把图中输出端电容减小到3.3u,工作不再保护,但IC一工作就开始发热,且去掉负载也不降温,必需重起电源才正常,空载时不发热。盼解!

  • Jianxiong,

      对于原理图的几点疑问:不是很明白JP1这个接口的作用或者连接方法。能否先在调试时,先将ENABLE直接拉高到输入电压,PWRGD及FAULT的引脚先悬空,等测试正常再加入这两引脚的功能。

    另外关于保护后芯片发热,建议在GATE引脚加一陶瓷电容,比如10nF,通过DV/DT的控制GATE打开时的速率,以避免INRUSH电流过大的问题,看能否解决发热的问题。

  • 另外,建议使用示波器来测量TIMER,GATE,电流等波形,这些引脚的波形有助力于调试HOTSWAP这类芯片。

  • 没办法了。Trevor告知的几点都试了,发热的问题就是解决不了。关键奇怪的是TIMER就没看到波形(手上只有模拟的),实在是不好检测。GATE也只能看到电平的变化,现该脚加15nF电容,其他输出脚该脱开的都脱开了。搞不懂了,是什么原因发热。JP1这个接口的作用:前端是大功率电源模块,分10多路工作,每一分路都是相同工作条件。JP1有电源输入、输出,另取IC中一些输出作为外部指示。

  • 总共测试几块板子?所有的板子都出现芯片发热的问题吗?建议检查下布线及焊接。或者更换一芯片/板子做测试。

  • 是所有分板都一种现象,加载大约一秒就开始发热,小载后都不降温,非得下电后才降。

  • 之前所上传的原理图在该帖子中找不到,是否已移除附件,请重新上传,谢谢。