自己做的6657的板子,电源用的9222+7242这套方案,参考官板画的,目前板子只在6.8V到8.1V之间正常工作,
目前发现板子画的有几处问题:
1,UCD9222那里反馈的EAP/EAN两组信号没有画成差分线,也没放在dsp附近;
2,UCD7242输出那里电容大小和官板不一样,
目前希望电源能在12V或5V上工作,但5V和12V,dsp均不能启动,电源提供5V时UCD7242没有输出,12V输出电压正常,但DSP不能正常工作,
有位TI工程师说:对于DSP来说,只要能正确的提供供电电压和上电时序,正确的时钟输入和RESET信号,就能跑起来。
那么UCD7242可能那个地方会影响到输出电压呢?